This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:I2C 时序要求

Guru**** 2910050 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1227210/lmk03328-i2c-timing-requirement

器件型号:LMK03328

您好!

请参阅随附的波形。

在正常的计时事务中、返回 ACK。  

但是、如果我们在发送从器件地址之前等待了大约3秒、则不会发生 ACK。

 

似乎在发送从器件地址之前 LMK03328 I2C 接口有最大时序要求。

但我们在数据表上找不到该规格。

起始条件之后、从器件地址事务的最大时序规格是多少?

I2C standerd 规格表示最小值为4.7微秒、但没有最大限制。  

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mochizuki-San,

    第二次捕获中的第9个时钟脉冲在哪里? 我只看到前八个、后跟一个不会向下返回到 CLK 上的上升沿。 如果存在第9个脉冲、是否会发生 ACK?

    谢谢。

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    撒母耳、你好!

    感谢您的提示回复。

    有第9个上升沿、但 SDA 仍然为高电平、即使我们不会返回输入完成第9个脉冲 ACK。   

     

    换句话说、tw (SCLL)出现在图71 I2C 时序图上。

    此规格正是我们在此用例中想知道的。

    LMK03328上 TW (scll)的可接受范围是多少? 它 未 显示在数据表上。

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mochizuki-San,

    我建议将发送启动条件和写入地址/数据之间的保持时间限制在最大 SDA 保持时间0.9us。

    启动条件必须提前数秒发送有何原因?
    谢谢。

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    在市场上、如果启动条件后等待时间足够长、那么一些 I2C 器件会出现超时条件。

    这就是我们尝试查看 LMK03328 I2C 引擎行为的原因。 导致的结果、当我们应用了3秒的等待时间、未返回 ACK、但返回了100毫秒的等待时间 ACK。

     

    在数据表第8.23节"与 I2C 兼容的接口特性"中、有规格。

    TH_SDA:0 (min) 0.9us (max)、对应于图71中的 TH (SDATA)

    TPH_STA:0.6us (最小值)开路(最大值)、对应于图71中的 tw (SCLH)

    TPL_STA:1.3us (min) open (max)、对应于图71中的 tw (SCLL)

     

    TH_SDA / TH (SDATA) 0.9us 不是这次、但我们的样片器件似乎不符合 TPL_STA / tw (SCLL)规格。  

    我们可以说它已损坏或损坏了器件吗?

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mochizuki-San,

    我不一定会说它有缺陷、因为我们没有为此规范提供最大值(可能不希望任何人在发出启动条件和向器件实际写入数据之间需要长时间延迟)。

    我无法保证其他 LMK03328器件的行为方式不同-数据表中可能未指定等待时间。

    我不建议在启动条件和数据之间保持这么长的时间-建议将此时间保持在100ms 或更短。

    谢谢。
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    感谢您的支持。

    查看之前的 E2E 主题时、设计人员建议最低 SCK 为10kHz。
    e2e.ti.com/.../lmk03328-the-min-i2c-speed-of-lmk03328

    基于此、我们的客户决定使用高于10kHz 的 SCK、其他时序将遵循 I2C 标准规范。
    为避免 LMK03328上出现任何意外行为、此 I2C 设置是否舒适?


    此致、
    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mochizuki-San,

    只要 I2C 的频率高于10kHz、并且启动条件与向器件写入数据之间没有长延迟、应该就不会出现问题。

    谢谢。

    Kadeem