您好!
如何将 LMK04826置于低功耗状态? 当使用 LMK04826的系统处于空闲状态时、要求其功耗尽可能低。
此外、LMK04826在此低功耗状态下的电流消耗有多大? ICC_PD—掉电电源电流是否符合规格?
此致、
横田真一
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Shinichi:
该器件没有特定的低功耗模式、但有一个由寄存器 R2控制的通用器件断电功能(地址0x0002、将主器件断电的值设置为1)。 我认为 ICC_PD 应该描述这种情况。
我以前没有使用过此断电功能、但我假设它会关闭尽可能多的设备子系统。 I2C/SPI 通信系统很可能仍处于活动状态、因此可以通过另一次寄存器写入再次打开该器件。 如果客户希望获得更多控制、但使用 R2的工作应该较少、那么他们也可以手动关闭 PLL、输入和输出驱动器等子系统。
此致!
Evan Su