This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:低功耗条件

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1220559/lmk04826-low-power-condition

器件型号:LMK04826

您好!

如何将 LMK04826置于低功耗状态? 当使用 LMK04826的系统处于空闲状态时、要求其功耗尽可能低。

此外、LMK04826在此低功耗状态下的电流消耗有多大? ICC_PD—掉电电源电流是否符合规格?

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    该器件没有特定的低功耗模式、但有一个由寄存器 R2控制的通用器件断电功能(地址0x0002、将主器件断电的值设置为1)。 我认为 ICC_PD 应该描述这种情况。

    我以前没有使用过此断电功能、但我假设它会关闭尽可能多的设备子系统。 I2C/SPI 通信系统很可能仍处于活动状态、因此可以通过另一次寄存器写入再次打开该器件。 如果客户希望获得更多控制、但使用 R2的工作应该较少、那么他们也可以手动关闭 PLL、输入和输出驱动器等子系统。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    感谢您的快速反馈。 SPI 寄存器是否是激活断电功能的唯一方法? LMK04826的硬件引脚是否可用作控制引脚?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    LMK04826仅通过 SPI 提供断电选项。 没有用于断电的 HW 控制引脚。

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajeet,

    我想再问一个问题。 LMK04826的5号引脚上有一个复位引脚、但该复位引脚有什么功能? 它不会激活低功耗功能吗?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    复位引脚或复位 SPI 位、复位器件以及使用其 POR 设置来设置寄存器。 复位不会激活断电。

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PAL、

    顺便说一下、LMK04826在复位状态下的电流消耗是多少?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    我不确定是否手头有此信息、因为 RESET 引脚不会长时间保持高电平。 假设它仅清除和复位寄存器子系统 、并且不影响 PLL 或输出驱动器、则与正常情况相比、它不会节省太多功耗。 Ajeet 将会更好地了解情况、并会在下周回复您。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    正如 Evan 所解释的那样、随着复位、这些寄存器被设定为 POR 设置、而这些不是太多的电流消耗减少。

    复位后回读寄存器后、可以获得 POR 设置、这些设置的电流消耗约为376.4mA。

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔