This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LPEVM:默认输出不稳定

Guru**** 2924350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2572LPEVM, LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1227610/lmx2572lpevm-default-output-is-not-stable

器件型号:LMX2572LPEVM
主题中讨论的其他器件: LMX2572LP、LMX2572

您好!

LMX2572LPEVM、默认输出不稳定。

不方便 

・默认配置/默认模式2021-8-15→1500MHz

・默认配置/测试模式→100MHz

其他一些时间 

・默认配置/默认模式2021-8-15→1800MHz

・默认配置/测试 模式→224MHz

操作步骤如下。 
(
稳定电源的输出值)
(1) PC ON、EVM ON (3.3V/34mA) 

(2)连接 PC 和 EVM

(3)启动软件 TICS Pro EVM (3.3V/41mA)

(4)选择器件/PLL+VCO/LMX2572/LMX2572LP

不方便 

(5)默认配置/默认模式2021-8-15→1500MHz (3.3V/88mA)

(6)默认配置/测试 模式→100MHz (3.3V/95mA)

其他一些时间 

(5)默认配置/默认模式2021-8-15→1800MHz (3.3V/48mA)

(6)默认配置/测试 模式→224MHz (3.3V/62mA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeshi-San:

    您需要 在 Vcc 上电后点击 CTRL+L (USB 通信-->写入所有寄存器)来加载一次所有寄存器。

    我的偏好测试程序如下:

    1.打开 TICS Pro

    2.选择 LMX2572LP

    3.选择默认配置(默认模式2021-8-15)

    4.将 Ref PRO 板(绿色板)连接至 PC

    5. VCC 为 LMX2572LP EVM 上电

    6.按 Ctrl + L 键加载所有寄存器一次

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    非常感谢。 
    挺好的。

    继续检查操作2-3天。
    我将再次与您联系并提供结果。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    那么没有问题。 
    问题似乎已得到解决。 非常感谢。