Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2572LPEVM, LMX2572LP
主题中讨论的其他器件: LMX2572LP、LMX2572
您好!
LMX2572LPEVM、默认输出不稳定。
不方便
・默认配置/默认模式2021-8-15→1500MHz
・默认配置/测试模式→100MHz
其他一些时间
・默认配置/默认模式2021-8-15→1800MHz
・默认配置/测试 模式→224MHz
操作步骤如下。
(稳定电源的输出值)
(1) PC ON、EVM ON (3.3V/34mA)
(2)连接 PC 和 EVM
(3)启动软件 TICS Pro EVM (3.3V/41mA)
(4)选择器件/PLL+VCO/LMX2572/LMX2572LP
不方便
(5)默认配置/默认模式2021-8-15→1500MHz (3.3V/88mA)
(6)默认配置/测试 模式→100MHz (3.3V/95mA)
其他一些时间
(5)默认配置/默认模式2021-8-15→1800MHz (3.3V/48mA)
(6)默认配置/测试 模式→224MHz (3.3V/62mA)