Other Parts Discussed in Thread: LMK00301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK00301 大家好、
根据我所见、要配置缓冲器的不同输出组、您必须发送"1"或"0"指定引脚。
由于此器件在启动时是我的 FPGA 的时钟源、因此我希望确保 FPGA 获得预定义类型的时钟。
是否可以将输入接地或连接到上拉来"手动"配置输出
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.