This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:输出硬件配置

Guru**** 2926230 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1229136/lmk00301-output-hardware-configuration

器件型号:LMK00301

大家好、  

根据我所见、要配置缓冲器的不同输出组、您必须发送"1"或"0"指定引脚。  

由于此器件在启动时是我的 FPGA 的时钟源、因此我希望确保 FPGA 获得预定义类型的时钟。  

是否可以将输入接地或连接到上拉来"手动"配置输出  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ohad:

    是的、您可以通过上拉或下拉连接这些引脚以设置特定的输出类型。 这种情况下通常使用引脚控制缓冲器、偶尔会使用动态变化。

    此致!

    模拟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asim:  

    感谢您的快速回复、  

    我尝试面对的另一个问题是:

    假设我有一个时钟、在系统运行时、我想更改时钟源、这是可行的吗?  

    如果可以、从一个时钟源切换到另一个时钟源会出现什么延迟? (FPGA 时钟是 lmk00301的输出之一)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ohad:

    是的、可行。 在切换到其他时钟之前可能有几纳秒的轻微延迟。 对于这种情况、我在交流耦合模式下进行了类似的测量、该测量在该缓冲器上未显示明显延迟。  请注意、每个输入的两个时钟频率相同。

    下面是该测量的快照。

    此致!

    模拟