你(们)好!
在 LMK5B12204数据表中、可以看到
包括用于访问器件的 I2C 或 SPI 接口的专用接头、以及用于接地的接头引脚。
–可以实现对器件的非板载编程
我的问题是、
加电器件后、是否可以使用 LMK05318BEVM 板对电路板上的 LMK5B12204进行编程?
如果是、我的理解是、将 I2C 引脚 SCL/SDA 和接地引脚路由到连接器、则不应在电路板上包含上拉电阻器。
将 LMK05318EVM 板 J4A 的引脚 A01 (SCL)、A02 (SDA)和 A03 (GND)连接到上述三个引脚、这将包括 U2A_3V3的上拉电阻器。 请参见所附图片。
为两个电路板上电、LMK05318EVM 应识别 LMK5B12204、 然后使用 LMK05318EVM 的微控制器对 LMK5B12204进行编程。
我的理解是否正确?