This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:编程

Guru**** 2506505 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204, LMK05318BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1229962/lmk5b12204-programming

器件型号:LMK5B12204

你(们)好!

在 LMK5B12204数据表中、可以看到  

包括用于访问器件的 I2C 或 SPI 接口的专用接头、以及用于接地的接头引脚。
–可以实现对器件的非板载编程

我的问题是、

   加电器件后、是否可以使用 LMK05318BEVM 板对电路板上的 LMK5B12204进行编程?

如果是、我的理解是、将 I2C 引脚 SCL/SDA 和接地引脚路由到连接器、则不应在电路板上包含上拉电阻器。

将 LMK05318EVM 板 J4A 的引脚 A01 (SCL)、A02 (SDA)和 A03 (GND)连接到上述三个引脚、这将包括 U2A_3V3的上拉电阻器。 请参见所附图片。

为两个电路板上电、LMK05318EVM 应识别 LMK5B12204、 然后使用  LMK05318EVM 的微控制器对 LMK5B12204进行编程。  

我的理解是否正确?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghui:

    通过将 EVM 的 I2C 线路连接到外部板/器件、可以对 EVM 进行重新设计、这样您就可以通过 EVM 的 USB 连接与外部器件进行通信。 我以前在其他产品上看到过这种情况。 我认为原理图中的计划会起作用、但我会向我的团队进行核实、以确保我没有忽视任何细节。

    谢谢。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    听起来很不错、请他们查看原理图以确保它正常工作、我没有错过任何内容。 非常感谢!

    谢谢。
    明辉