请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK05318 大家好、
按照 该文档的 TICS Pro 软件进行配置、 生成的 OUT2和 OUT4端口没有输出、其余端口正常。 原理图如下所示:

您能帮助检查一下是不是由于配置错误导致的、那么 OUT2和 OUT4没有输出信号吗? 谢谢你。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.