This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:LMK03806寄存器配置

Guru**** 2992970 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1229198/lmk03806-lmk03806-register-configuration

器件型号:LMK03806

您好!

我在设计中使用的是 LMK03806。 我需要使用10MHz 的基准输入生成210MHz。 附加了寄存器设置。 通过上述寄存器设置、它将生成227MHz 频率。 请浏览注册表并建议是否需要进行任何更改。

谢谢。

Pratiksha.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratiksha,

    相反、请使用 LMK04806B 器件配置文件、以该文件作为起始基线:

    e2e.ti.com/.../LMK03806B_5F00_OSC_3D00_100MHz_5F00_OUT_3D00_156.25MHz_5F00_sept-6-2022.tcs

    加载该配置后、针对10MHz 输入和210MHz 输出修改它-如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢。

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    我尝试了建议的设置。 甚至、我尝试了多个组合来生成210MHz。 但是、相位未被锁定在任何组合中、并且生成的输出频率不同于210MHz。

    此致

    Pratiksha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratiksha,

    请尝试此配置、这样将生成正确的输出频率:

     e2e.ti.com/.../LMK03806_5F00_10MHz_5F00_In_5F00_210MHz_5F00_Out.tcs

    谢谢。

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    当我尝试将给定文件加载到 TICS Pro 时、显示错误为"Loaded TCS file (已加载 TCS 文件)"。 这些寄存器出现在加载的 TCS 文件中、但不在当前配置文件中:R15、R25、R27。'

    此致、

    Pratiksha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratiksha,

    您正在将此文件加载到 LMK03806配置文件中。 您需要将此配置加载到 LMK04806B 器件配置文件中。

    谢谢。

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    感谢您提供的支持。 通过给定的寄存器设置、我能够生成210MHz。

    但既然我在设计中使用的是 LMK03806、那么为什么必须使用 LMK04806B 曲线。

    谢谢。

    Pratiksha.  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratiksha,

    上星期五、我获悉  我们正在解决 TICS Pro 中的 LMK03806配置文件存在问题-   在解决该问题之前、具有适当设置的 LMK04806B 配置文件可以用于代替 LMK03806配置文件。

    谢谢。

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    感谢您提供信息。

    此致、

    Pratiksha.