您好!
我在设计中使用的是 LMK03806。 我需要使用10MHz 的基准输入生成210MHz。 附加了寄存器设置。 通过上述寄存器设置、它将生成227MHz 频率。 请浏览注册表并建议是否需要进行任何更改。

谢谢。
Pratiksha.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Pratiksha,
相反、请使用 LMK04806B 器件配置文件、以该文件作为起始基线:
e2e.ti.com/.../LMK03806B_5F00_OSC_3D00_100MHz_5F00_OUT_3D00_156.25MHz_5F00_sept-6-2022.tcs
加载该配置后、针对10MHz 输入和210MHz 输出修改它-如果您有任何问题、敬请告知。
谢谢。
Kadeem
Pratiksha,
请尝试此配置、这样将生成正确的输出频率:
e2e.ti.com/.../LMK03806_5F00_10MHz_5F00_In_5F00_210MHz_5F00_Out.tcs
谢谢。
Kadeem