This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:CDCE62005的第二阶段 Couln't 锁定

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1215721/cdce62005-the-second-stage-of-cdce62005-couldn-t-lock

器件型号:CDCE62005

您好!

 我们的客户将两个 CDCE62005用于级联应用。 但第二个 CDCE62005的某些电路板无法锁定。

他的描述如下:

我们的 电路完全参考了 TI 的官方6678开发板、配置有由 FPGA 控制的 SPI 接口、以及由官方软件生成的配置文件;

我们已经  生产了太多的批卡,但从去年开始失败,去年累计了2个案例,今年迄今又多了7个案例!

锁定故障仅发生在第二阶段;锁定故障发生在第二阶段、通过反转故障电路板的前后芯片。

交换试验排除了芯片问题,非新型板消除了硬件问题和软件问题,交换试验和非批量板卡问题解决了焊接问题,下一个故障排除方法不明确。

请告诉我们问题的可能原因及其解决方案。

此致

kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn,

    我希望确保我正确理解该过程。

    硬件设置是两个级联的 CDCE62005器件、第一个器件的输出进入第二个器件的输入。

    2.在故障情况下,第二个 CDCE62005无法锁定到某些电路板上第一个 CDCE62005的输入。

    3.交换第一个和第二个主板会导致故障消失。

    在执行换用后的任何一段时间后、是否再次出现故障? 您是否在发生故障的情况下分析了第一个(前)器件的时钟输出、以及该输出与正常运行的系统有何比较? 两种器件的时钟配置是什么(您是否可以提供时钟树图)?

    谢谢。

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kadeem M ü,

    非常感谢 您的答复。

    硬件设置是两个级联 CDCE62005设备,第一个设备的输出进入第二个设备的输入。

    是。

    出现故障情况,其中第二个 CDCE62005未锁定到某些主板上第一个 CDCE62005的输入。

    可以。

    交换第一个和第二个主板导致故障消失。

    否、交换 CDCE62005的第一级和 CDCE62005的第二级、但不交换电路板、第二个 CDCE62005仍出现故障。  

    我将要求客户提供相关配置。

    此致

    kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kadeem M ü,

      CDCE62005的第一级输入频率为25MHz、输出100Mhz。要连接第二个 CDCE62005的输入、它与官方 C6678演示板的连接相同。

    第一阶段的配置如下:

    寄存器

    0 E9840320
    1 E9840321
    2 E9840302
    3 E9040303
    4 E9040314
    5 101C0B05
    6 90BE0F06
    7 FD0037F7
    8 80009cd8.

    端口
    0 DD
    1 FF
    2 DF.2
    3 F9

    转移
    Pri 100
    秒0
    AUX 25.

    一些方法
    C4 1.
    R4 1
    C5 1.

    FPGA 发送 SPI 的第一个 PLL 数据:

    CTRL_Data0 = 32'he9840320;
    CTRL_data1 = 32'he9020321;
    CTRL_data2 = 32'he9840302;
    CTRL_data3 = 32'he9040303;
    CTRL_data4 = 32'he9040314;
    CTRL_data5 = 32'h101c0b05;
    CTRL_data6 = 32'h90be0f06;
    CTRL_data7 = 32'hfd0037f7;
    CTRL_data8 = 32'h94be0f06;
    CTRL_data9 = 32'h94be0f06;
    CTRL_data10 = 32'h80008cd8;
    CTRL_data11 = 32'h80009cd8;
    CTRL_data12 = 32'h0000007e;

    第二个 CDCE62005配置如下:

    寄存器
    0 EB040320
    1 EB040301
    2 EB060302
    3 EB0E0303
    4 EB060314
    5 000C0A75
    6 80BE03E6
    7 BD0037F7
    8 20009D98

    端口
    0 DD
    1 FF
    2 DF.2
    3 F9

    转移
    Pri 100
    秒0
    AUX 25.

    一些方法
    C4 1.
    R4 1
    C5 1.

    FPGA 发送 SPI 的第二个 PLL 数据:

    CTRL_Data0 = 32'hEB040320;
    CTRL_data1 = 32'hEB040301;
    CTRL_data2 = 32'hEB060302;
    CTRL_data3 = 32'hEB0E0303;
    CTRL_data4 = 32'hEB060314;
    CTRL_data5 = 32'h000C0A75;
    CTRL_data6 = 32'h80BE03E6;
    CTRL_data7 = 32'hBD0037F7;
    CTRL_data8 = 32'h84BE03E6;
    CTRL_data9 = 32'h84BE03E6;
    CTRL_data10 = 32'h20008D98;
    CTRL_data11 = 32'h20009D98;
    CTRL_data12 = 32'h0000001F;

     此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    感谢您提供的信息、我们将进行审查并尽快与您联系。 这是一款旧器件、与我们的现代配置工具不兼容、因此我们需要一些时间来分析它。 如果客户可以提供、我们也可以快速查看电路板原理图和布局。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    只是对情况的更新、我一直在尝试查看设备配置、但在计算机上安装用于配置 CDCE62005的软件时遇到问题。 我曾尝试手动解码寄存器配置、但花费了太多的时间、我将与我们的软件团队讨论他们可以做什么。 同时、一位同事建议、如果将两个相同的时钟发生器级联在一起、如果将它们的环路滤波器配置为相同或相似、则可能会出现问题。 您知道这里是否出现了这种情况吗?

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用"recommended rc's "函数来设置 Loop Fiter 参数。   两个相同时钟发生器的结果 是不同的。

    但是结果有 警告信号,我们不知道要清除它们。这些变暖信号有什么问题吗?

    好的。

    黄锋  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:

    您能给我们提供一张屏幕截图、或者以文本形式写入警告的内容吗?

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:

    感谢您提供的信息。  警告似乎与环路滤波器的稳定性有关。 有时可以忽略这些值、但在本演示中、我们正在研究级联器件的稳定性、因此我们应该对其进行检查。 我会寻找一名在环路滤波器设计方面具有更多经验的团队成员、并且很快会向您更新。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:

    我们应尝试修复这种情况下的警告、以下是建议摘要:

    • 调整组件值、直到有关相位裕度、环路带宽和极点的警告得到解决。 例如、该器件的3.2471MHz 环路带宽高于正常值。
    • 两个级联器件不应具有相同的环路带宽、以降低尖峰被放大并导致第二个器件不稳定的风险。 第二个器件应具有比第一个器件更大的环路带宽。

    请告诉我们这是否有帮助。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    当更改 LF 参数时、坏芯片看起来效果很好。 现在 还有另一个问题:

    1. 如果芯片的参数是旧的、要改变一下参数并通过测试吗?

    2.如果 需要改变参数,  是否需要重新进行所有测试?

    您的 建议如何?

    此致!

    黄锋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议更改这些、以便使环路滤波器对于这些器件保持稳定。

    我建议重新测试电路板的子集、以确保新环路滤波器没有问题。

    谢谢。

    Kadeem