This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592

Guru**** 2674645 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1234913/lmx2592-lmx2592

器件型号:LMX2592

我们已经使用 LMX2592合成器很多年了。 仔细观察射频功率输出、我们可以看到输出从~1200MHz 转变到1700MHZ 和3400MHZ。 我们假设这是由于使用的内部 VCO 不同所致。 我有一个示踪剂展示这一点,如果它希望你理解我们所看到的。 问题是、我们已经尝试动态设置功率输出电平来产生平坦的输出功率、但由于不同频率下的功率范围很大、这看起来是不可能的。

行为是否正常?

e2e.ti.com/.../TISynthesizerOnly_2D00_20230605.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    您的数据看起来不正确、尤其是在1.2G 到1.7GHz 区域的功率下降。

    数据表中提供了功率与频率间的关系图、该图在 VCO 或分压器转换期间未显示功率的突然变化。  

    我在实验中验证了这一点、我没有看到 1.2GHz 到1.7GHz 区域的功率下降、我没有看到3.55GHz 附近的功率跳变、我们正在从分压输出转换到直接 VCO 输出。