Other Parts Discussed in Thread: LMX2592
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2592 我们已经使用 LMX2592合成器很多年了。 仔细观察射频功率输出、我们可以看到输出从~1200MHz 转变到1700MHZ 和3400MHZ。 我们假设这是由于使用的内部 VCO 不同所致。 我有一个示踪剂展示这一点,如果它希望你理解我们所看到的。 问题是、我们已经尝试动态设置功率输出电平来产生平坦的输出功率、但由于不同频率下的功率范围很大、这看起来是不可能的。
行为是否正常?