This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:原理图检查和放大;一些问题

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1233086/cdclvc1310-schematic-check-some-question

器件型号:CDCLVC1310

你好

1、原理图检查

   我们将 CDCLVC1310用作 CLK 缓冲器,时钟输入和输出电路如下图所示,请帮助检查电路是否正确。

   该电路的详细信息如下:

   (1) TCXO VPP = 800mV(±400mV)、削波正弦,频率是76.8MHZ、

   (2) 76.8MHZ 是单端 CLK

   (3)将76.8MHZ 的削波正弦时钟连接到 PRI_IN

   (3)需要将削波后的正弦波转换为 LVCMOS (0~1V8)

2、另外,关于   CDCLVC1310 ,我也有一些问题要咨询建议,

   单端直流特征 Min (VIH-VIL)=0.7V,因此芯片的剂量如何达到 WiNG 0.15V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    Unknown 说:
    原理图检查

    原理图偏置如上所述是正确的。 应该没问题。 有一点 需要确保、该削波正弦波高于指定的阈值限值、否则会导致占空比失真。 正弦波可能会导致这种行为、因为您会缓慢上升至峰值电压、并且在峰值时达到阈值电压。 因此、您的开关时间会因此而缩小。 这通常在处理小波动时出现。

    此外,关于   CDCLVC1310 ,我也有一些问题要咨询意见,

       单端直流特征 Min (VIH-VIL)=0.7V,因此芯片的剂量如何达到 WiNG 0.15V。

    [/报价]

     差分放大器的差分至单次转换并不完美、因此我们通常在测试中对单端模式进行表征、并得出这些用于单端运行的安全阈值。  对于差分情况、我们 甚至可以以较小的阈值进行切换、因此您可以以更小的摆幅解决问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    模拟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

        我还需要咨询一个问题、 在上面的设计中,TCXO 压摆率为  

    上升压摆率:449mv/ns
    上升压摆率:μ V-353mV/ns

       该结果是否满足芯片要求

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    它远低于数据表中建议的2V/ns 典型值。 我认为它应该仍然可以工作、但就电气规格而言、您可能无法获得出色性能。 遗憾的是、我没有关于支持的最低规格的测试数据。  

    此致!

    模拟