Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1208I, LMK1D1204P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK1D1208I 主题中讨论的其他器件: LMK1D1204P
我正在评估 LMK1D1204P 和 LMK1D1208I、 并比较电流消耗与频率的关系图。 即使沿图编号往下看(图6-1)、数据表中的这些图形似乎都是完全相同的。
假设器件分别是8路输出和4路输出器件、我担心其中一个数据表有问题、我想确认两个器件的电流消耗大致 相同。
此外、我希望确保为每个器件绘制的电流消耗是在两个器件都启用所有输出的情况下给定频率的电流。 如果答案不是、您可以提供信息、以便我可以计算 给定情况下的功耗。
谢谢