This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1208I:LMK 系列(特别是 LMK1D1204P 和 LMK1D1208I)的功耗比较

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1208I, LMK1D1204P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1233874/lmk1d1208i-power-comparison-for-lmk-family-specifically-lmk1d1204p-and-lmk1d1208i

器件型号:LMK1D1208I
主题中讨论的其他器件: LMK1D1204P

我正在评估 LMK1D1204P 和 LMK1D1208I、 并比较电流消耗与频率的关系图。  即使沿图编号往下看(图6-1)、数据表中的这些图形似乎都是完全相同的。

假设器件分别是8路输出和4路输出器件、我担心其中一个数据表有问题、我想确认两个器件的电流消耗大致 相同。

此外、我希望确保为每个器件绘制的电流消耗是在两个器件都启用所有输出的情况下给定频率的电流。 如果答案不是、您可以提供信息、以便我可以计算 给定情况下的功耗。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我已经传呼我们的缓冲器专家进行澄清。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我将查看该数据并在2023/年6月6日之前提供更新

    此致!

    模拟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    所有输出使能时随频率变化的电流消耗。 了解了这一点。 1208I 数据表似乎具有错误的 Idd 过频图形。 我已经注意到、我将在下一次数据表修订中对此进行更新。 与图中的1204P 相比、1208I 的预期失调电流约为15 - 20mA。

    此致!

    模拟