This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:输出频率与设定频率不同

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1234027/lmx2594-output-frequency-is-different-from-the-set-frequency

器件型号:LMX2594

大家好、

我们客户的问题之一、您能提供一些故障排除建议吗?

上电并稳定后、检查 TIC 中的复位、然后在复位前取消检查、再写入所有寄存器、然后检查 FCAL_EN。  TICS PRO 设置的输出频率为10GHz、但测试输出频率为10.5GHz。 使用7GHz 的默认配置时、输出也约为7.3GHz。 由于校准失败、输出频率和预设频率之间是否存在偏差?

表41中每个引脚的测试电压以红色字体显示、如下所示

二进制加权 CDAC 配置

示波器测试结果

此致、

艾米·罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    看起来您的基准时钟是105MHz、因此输出是10.5GHz 和7.3GHz。  

    BTW、锁定检测是否指示锁定? VTUNE 引脚上的电压是多少? 如果它大约为1.2V、1.3V、则表示它已锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它被锁定。

    谢谢你