请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 大家好、
我们客户的问题之一、您能提供一些故障排除建议吗?
上电并稳定后、检查 TIC 中的复位、然后在复位前取消检查、再写入所有寄存器、然后检查 FCAL_EN。 TICS PRO 设置的输出频率为10GHz、但测试输出频率为10.5GHz。 使用7GHz 的默认配置时、输出也约为7.3GHz。 由于校准失败、输出频率和预设频率之间是否存在偏差?
表41中每个引脚的测试电压以红色字体显示、如下所示

二进制加权 CDAC 配置

示波器测试结果
此致、
艾米·罗