This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 缩短 LMX2595的稳定时间

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1235027/reducing-the-settling-time-for-lmx2595

器件型号:LMX2595

您好

早上好!!

我正在使用 LMX2595芯片来生成 S 频带频率。

目前,我尝试在2.7GHz 到2.9GHz 的 S 频带范围内进行扫描,因此 VCO 在 VCO3和 VCO4之间切换。

我使用多路复用器输出状态来查看锁定时间。 我观察到的是、当 VCO 从 VCO3切换到 VCO4时、稳定时间大于250us、反之亦然、大约是120us。

如何进一步降低失真。 我 还附上了图表

任何帮助!!

此致

维卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    我假设您没有使用任何类型的 VCO 校准辅助。 您可以尝试启用 SAMPLE_RECAL_EN 位、以便从最后的 VCO 状态开始校准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel

    我尝试了使用部分辅助、结果成功了。 时间从260us 减少到了120us。 现在我尝试使用完全辅助模式。 我面临着一些问题。

    根据数据表、提到了 VCO SEL、VCO DACISET 和 VCO_CAPCTRL 与其他设置一起写入。

    VCO DACISET 和 VCO_CAPCTRL ,我正在读出多路复用器,然后写,但它会解锁。

    我缺少什么吗?

    此致

    维卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    有一个应用手册对此进行了详细介绍。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snaa336

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel

    感谢您提供应用手册。 有了这个帮助,我能够做完全辅助模式. 我有一些观察结果。

    我的基准频率为50MHz。 在 PLL 中、我使用倍频器使 PFD 频率为100MHz。

    初始频率为2770MHz。

    保持切换频率2670MHz 和2870MHz、即在 VCO3和 VCO4之间切换。 考虑到 SPI 写入时间为14.72us、

    1:2670MHz 的锁定检测时间为39.72us

    2:2870MHz 的锁定检测时间为67.6us。

    我们能否将其进一步降低至2870 MHz。

    此致

    维卡斯·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    您可以先尝试写入 DACISET 值、然后再写入需要编程的其他寄存器。