Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
您好
早上好!!
我正在使用 LMX2595芯片来生成 S 频带频率。
目前,我尝试在2.7GHz 到2.9GHz 的 S 频带范围内进行扫描,因此 VCO 在 VCO3和 VCO4之间切换。
我使用多路复用器输出状态来查看锁定时间。 我观察到的是、当 VCO 从 VCO3切换到 VCO4时、稳定时间大于250us、反之亦然、大约是120us。
如何进一步降低失真。 我还附上了图表
任何帮助!!
此致
维卡斯