请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK03318 亲爱的先生们,
我正在设计一个包含 LMK03318的电路。 在该设计中、LMK03318仅由 PRIREF_P、N 馈送时钟。 SECREF_P、N 为未使用状态。
然后、我想知道如何将未使用的 SECREF_P 和 SECREF_N 稳定下来。
我应该直接将它们连接到 GND、还是使它们保持断开状态?
根据数据表图45 (https://www.ti.com/document-viewer/ja-jp/LMK03318/datasheet/69-JAJSFA5E#SNAS6696828)、
和第10.6.26章(https://www.ti.com/document-viewer/ja-jp/LMK03318/datasheet/126-JAJSFA5E#SNAS6695511)、将 SECREF 输入配置为差分输入模式并启用偏置。
如果它们直接接地、可能会产生巨大的偏置电流。
此致、