This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:如何将未使用的 SECREF_P 和 SECREF_N 稳定下来?

Guru**** 2546210 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1237750/lmk03318-how-should-i-settle-down-unused-secref_p-and-secref_n

器件型号:LMK03318

亲爱的先生们,

我正在设计一个包含 LMK03318的电路。 在该设计中、LMK03318仅由 PRIREF_P、N 馈送时钟。 SECREF_P、N 为未使用状态。

然后、我想知道如何将未使用的 SECREF_P 和 SECREF_N 稳定下来。
我应该直接将它们连接到 GND、还是使它们保持断开状态?

根据数据表图45 (https://www.ti.com/document-viewer/ja-jp/LMK03318/datasheet/69-JAJSFA5E#SNAS6696828)、
和第10.6.26章(https://www.ti.com/document-viewer/ja-jp/LMK03318/datasheet/126-JAJSFA5E#SNAS6695511)、将 SECREF 输入配置为差分输入模式并启用偏置。
如果它们直接接地、可能会产生巨大的偏置电流。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GoroMichi、

    如果未使用、SECREF 应保持悬空。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan Su:

    感谢您发送编修。

    此致、