This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果您想推导出公式、可以使用以下模型以及下面所示的计时器分频器的简化原理图。 您必须输入您的控制电压值。 或者、仿真 将更容易进行分析。
请告诉我是否可以提供进一步的帮助。
此致、
克里斯·费瑟斯通
您好!
由于 LM566是过时的、我们需要检查是否有可用 LM566替换为 LM555计时器。
VCO 由控制电压(引脚5为11.25V 至15V)、电阻器和电容器以及接收输出频率给出。
示例、V5=12.37、V+=15、Ro= 2700、Co= 1uF
用下面提到的公式(LM566)计算
FO= 155.8Hz (LM566的输出频率)
根据这种情况(作为输入电压的电压控制)、可以推导 LM555计时器输出频率公式吗?
您好、Mirthunraju:
LM566是一款专用 VCO、可提供典型值为50%的占空比。 在 VCO 应用中使用555计时器会导致随着控制电压的变化而显著改变占空比。
正如我在上一篇文章中所展示的、充电电容和放电电容的差分方程当然可以推导出、但重要的是、我们并不容易获得它们。 计时器的内部电阻分压器在内部具有三个5k Ω 电阻器、构成2/3 VCC 和1/3 VCC 点。 调整控制电压时、需要将控制电压设置为变量、并且需要重新推导上述差分方程。 点变成 Vcontrol 和 Vcontrol/2。 请参见下面的示例。
针对2V、5V 和10V 的控制电压运行仿真(见下文)和运行3个电压电平、我们可以看到相关的输出占空比发生显著变化。 请注意、电容器在 Vcontrol 和 Vcontrol/2电平之间进行充电和放电。
尽管可以通过这种方式使用计时器、但它不能替代 LM566等器件。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。
此致、
克里斯·费瑟斯通