This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:LM555设计为 VCO

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1236014/lm555-lm555-designed-as-vco

器件型号:LM555

您好!

LM555计时器被设计为具有输入控制电压来接收特定频率的 VCO、但数据表中给出的公式不适用于此设计(其中控制电压接地)。

那么、如果为控制电压引脚提供输入电压、可以帮助我们使用频率输出和占空比公式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您想推导出公式、可以使用以下模型以及下面所示的计时器分频器的简化原理图。 您必须输入您的控制电压值。 或者、仿真 将更容易进行分析。  

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 LM566是过时的、我们需要检查是否有可用 LM566替换为 LM555计时器。

    VCO 由控制电压(引脚5为11.25V 至15V)、电阻器和电容器以及接收输出频率给出。

    示例、V5=12.37、V+=15、Ro= 2700、Co= 1uF   

    用下面提到的公式(LM566)计算

    FO= 155.8Hz (LM566的输出频率)

    根据这种情况(作为输入电压的电压控制)、可以推导 LM555计时器输出频率公式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mirthunraju:  

    LM566是一款专用 VCO、可提供典型值为50%的占空比。 在 VCO 应用中使用555计时器会导致随着控制电压的变化而显著改变占空比。  

    正如我在上一篇文章中所展示的、充电电容和放电电容的差分方程当然可以推导出、但重要的是、我们并不容易获得它们。 计时器的内部电阻分压器在内部具有三个5k Ω 电阻器、构成2/3 VCC 和1/3 VCC 点。 调整控制电压时、需要将控制电压设置为变量、并且需要重新推导上述差分方程。 点变成 Vcontrol 和 Vcontrol/2。 请参见下面的示例。  

     

    针对2V、5V 和10V 的控制电压运行仿真(见下文)和运行3个电压电平、我们可以看到相关的输出占空比发生显著变化。 请注意、电容器在 Vcontrol 和 Vcontrol/2电平之间进行充电和放电。  

    尽管可以通过这种方式使用计时器、但它不能替代 LM566等器件。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../555-VCO.TSC

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通