Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE6214
主题中讨论的其他器件:CDCI6214、
您好,
当引脚23为4个 LPHCSL 100MHz 输出拉至低电平时、如何选择 VDDO 电压电平? 它必须为2.5V/3.3V、因为器件在引脚模式下工作、I2C 无效、位 CHx_1P8VDET 无法通过 I2C 重写。 默认情况下、对于2.5V / 3.3V、CHx_1P8VDET 位为0。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kadeem,
对于摘录的内容、这似乎是个错误、 4个 LP-HCSL 100MHz 输出的默认操作是引脚23拉至高电平。
根据默认寄存器、通过设置 HW_SW_CTRL 0、与通道4相关的 R73为0x2000。
位13为1用于启用 LPHCSL 输出、而位12为0用于2.5V/3.3V 电源。
当 HW_SW_CTRL = 1,且 位13为0时、用于禁用 LPHCSL 输出。

您的 TI 同事 Vicente 和 Darren 已经注意到了这个可能的错误。
Kadeem,
相同的 E2E 流提到了以下问答:
很抱歉再次确认、但此用例中 CDCE6214和 CDCI6214之间的唯一区别在于外部端接要求、对吗?
正确、这里唯一的区别是外部端接。
似乎 不准确。 CDCI6214设为采用 PAGE0的1.8V 电源、而 CDCE6214 设为采用 PAGE0的2.5V/3.3V 电源。
如果在这两个 IC 之间进行切换、如果没有软件工作、那么使用起来 很方便、遗憾的是、将 CDCI6214切换到 CDCE6214。
但即使寄存器用于 2.5V/3.3V 电源并且 VDDO 为1.8V、它也能正常工作。 CDCE6214 EVM 用户指南中的注释:在 VDDO 上使用1.8V 寄存器设置和3.3V 可能会损坏器件。
在 VDDO 上、使用2.5V/3.3V 寄存器设置时会发生什么情况。 或许可以、与 LVCOMS/LVDS 不同、LPHCSL 输出电压电平不以 VDDO 电压为基准、它是固定的。

Zehui、
CDCI6214具有 HCSL 输出、而 CDCE6214具有 LP-HCSL 输出。 LP-HCSL 输出的输出驱动器中集成了一个连接 GND 的50 Ω 终端电阻器、因此不应使用外部终端电阻器。
这两个器件的默认 EEPROM 并不完全相同-当内部设置配置为1.8V 时、使用3.3V 输出驱动器会导致损坏风险。相反(寄存器设置为3.3V、 但 VDDO 为1.8V)不具有永久损坏的风险。
谢谢。
卡德姆