This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:如何在为4个 HCSL 100MHz 输出将引脚23拉至低电平时选择 VDDO 电压电平

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1237114/cdce6214-how-to-choose-vddo-voltage-level-when-pin23-pulled-low-for-4x-hcsl-100mhz-outputs

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件:CDCI6214

您好,

  当引脚23为4个 LPHCSL 100MHz 输出拉至低电平时、如何选择 VDDO 电压电平?  它必须为2.5V/3.3V、因为器件在引脚模式下工作、I2C 无效、位 CHx_1P8VDET 无法通过 I2C 重写。  默认情况下、对于2.5V / 3.3V、CHx_1P8VDET 位为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zehui、

    这些位的默认值是在 VDDO 上由2.5V/3.3V 电源供电-如果这些位变为1、则应使用1.8V。

    请注意、4个 LP-HCSL 100MHz 输出的默认操作是引脚23拉高-请参阅以下内容:

    在默认 EEPROM 页面0上运行有4个 LVDS 输出。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem,

    对于摘录的内容、这似乎是个错误、 4个 LP-HCSL 100MHz 输出的默认操作是引脚23拉至高电平。

    根据默认寄存器、通过设置 HW_SW_CTRL 0、与通道4相关的 R73为0x2000。

    位13为1用于启用 LPHCSL 输出、而位12为0用于2.5V/3.3V 电源。

    当 HW_SW_CTRL = 1,且 位13为0时、用于禁用 LPHCSL 输出。

    您的 TI 同事 Vicente 和 Darren 已经注意到了这个可能的错误。

    请参阅此 E2E 流:https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1132621/cdce6214-some-questions-on-eeprom-page-0-initialization-startup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zehui、

    感谢您的观看! 我将向技术文档团队报告这一情况、以便我们可以在数据表中修复该错误。

    正确、在这种情况下会启用 LP-HCSL 缓冲器。 如果使用 EEPROM 配置但没有变化、VDDO 电压将需要与1P8VDET 位指定的电平相匹配。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem,

    相同的 E2E 流提到了以下问答:

    很抱歉再次确认、但此用例中 CDCE6214和 CDCI6214之间的唯一区别在于外部端接要求、对吗?

    正确、这里唯一的区别是外部端接。  

    似乎 不准确。 CDCI6214设为采用 PAGE0的1.8V 电源、而 CDCE6214 设为采用 PAGE0的2.5V/3.3V 电源。

     如果在这两个 IC 之间进行切换、如果没有软件工作、那么使用起来  很方便、遗憾的是、将 CDCI6214切换到 CDCE6214。

    但即使寄存器用于 2.5V/3.3V 电源并且 VDDO 为1.8V、它也能正常工作。  CDCE6214 EVM 用户指南中的注释:在 VDDO 上使用1.8V 寄存器设置和3.3V 可能会损坏器件。  

     在 VDDO 上、使用2.5V/3.3V 寄存器设置时会发生什么情况。 或许可以、与 LVCOMS/LVDS 不同、LPHCSL 输出电压电平不以 VDDO 电压为基准、它是固定的。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zehui、

    CDCI6214具有 HCSL 输出、而 CDCE6214具有 LP-HCSL 输出。 LP-HCSL 输出的输出驱动器中集成了一个连接 GND 的50 Ω 终端电阻器、因此不应使用外部终端电阻器。

    这两个器件的默认 EEPROM 并不完全相同-当内部设置配置为1.8V 时、使用3.3V 输出驱动器会导致损坏风险。相反(寄存器设置为3.3V、 但 VDDO 为1.8V)不具有永久损坏的风险。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem,

    当 寄存器设置为3.3V 但 VDDO 为1.8V 时、是否存在其他可能的风险?

    LP-HCSL  输出电压电平不以 VDDO 电压为基准、在我的情况下工作正常。  在理论上、如果提供1.8V 电压无关紧要、这是否意味着。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    在输出特性和质量方面、3.3V 和1.8V 的 VDDO 寄存器应该可以。 与寄存器= VDDO = 1.8V 相比、性能差异可能很小、但不可能显著。

    此致!

    Evan Su