This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820跳频相位同步

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1235282/lmx2820-lmx2820-frequency-hopping-phase-synchronization

器件型号:LMX2820

您好!

1.我想知道 LMX2820是否可以为  跳频系统中的多个设备支持相位同步。  挑战是在更改跳频后使多个器件重新同步。   在更改频率后、我不希望在运行中有死区时间来重新同步。 LMX2820是否为频率变化提供任何自动同步?

2.如果提供的话、我想知道这种校准是否可以在整数 N 和小数 N 下进行。

谢谢你。

Youngho.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngho:

    不支持自动同步、我们需要在更改频率后手动重新同步器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何其他可支持跳频自动重新同步的 LMX 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们跳过 VCO 校准、是否仍需要手动重校准? 如果是、重新校准需要多快? 我想估算包括稳定时间加校准在内的总时间。 我可以通过调整环路滤波器 BW 来管理到<20usec 的趋稳时间、但重新校准时间不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngho:

    目前、我们没有任何器件支持自动重新同步。  

    在上一篇文章中、您是指 VCO 重新校准、而不是相位重新同步? 如果使用即时校准、则根本没有"VCO 校准"、PLL 需要几微秒时间来稳定到新频率。 但是、相位同步可能需要数百微秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youngho,

    我们能否更具体地说明什么是自动重新同步?

    如果您使用标准校准、通过 FCAL_EN=1来切换 SYNC 引脚将触发重新校准、 因此从这个意义上说、您可以将 VCO 校准与 SYNC 结合使用、但标准 VCO 校准要慢得多。

    LMX2820具有即时校准功能、因此该过程要快得多。  LMX2820也有影子寄存器、因此我不确定它是如何工作的。

    关于时间、我们必须确保在使用最终分频器时没有周期打滑、因此校准时间由 MASH_RST_COUNT 决定

    因此、如果您使用输出分频器、我们要知道 PLL 已稳定到足以不存在周期滑动、才能同步此操作。

    此致、

    迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您回答此主题。 关于自动重新同步、 跳频系统中的挑战是在更改频率后对多个器件进行重新同步。 这会导致运行中出现死区时间、也会导致控制器上出现过程负载。 ADF4368提供自动重新同步功能。   这意味着任何频率变化都会自动同步、并且不需要额外的同步请求。 ADF4308是针对这一用途的理想选择、但是并未显示任何锁定时间和同步时间。 因此、如果 TI 的器件可以提供这些跳频功能、那将非常有用。

    此致!

    永浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngho:

    感谢您的澄清。 Noel 外出旅行,但当他有空时会帮助你。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngho:

    ADF4368未详细说明重新同步是"自动"(无需再次手动触发同步、但仍然需要时间重新同步)还是自动、不需要时间重新同步。

    不管怎样、自动和无重新同步时间对用户来说都是一个很好的功能、我们会倾听您的意见、并进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    对于 LMX2820、如果可以通过外部触发器重新同步多个器件以实现跳频、最好的方法是什么。 包括此重新同步的总稳定时间是多少? 您有任何关于它的信息吗? 或者、您是否有任何其他支持多器件通过跳频重新同步的产品?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngho:

    我们下周再见。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngho:

    如果 SYNC 属于1类、则不需要外部同步、默认情况下芯片将实现同步。

    如果是 Cat.2同步、我们需要一个同步脉冲来触发同步。

    对于 Cat.3 SYNC、需要一个时间关键型同步脉冲才能使芯片同步。  

    有关详细信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/snau273

    同步所需的时间大约为 数百微秒(Cat.3 SYNC)。