This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:无论 VCO 值如何、RFOUTA 都会在-2dBm 下输出~5.5GHz

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1245851/lmx2820evm-rfouta-outputting-5-5ghz-at--2dbm-regardless-of-vco-value

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我在使 LMX2820EVM 板输出设置频率时遇到问题。

我按照用户指南中关于该板的设置说明进行操作(100MHz 参考时钟、3.3V 电源、RFOUTAP 连接到一个 微波 分析仪、RFOUTAN 端接一个50 Ω 电阻)。 然后、我使用 TICS Pro 通过 USB2ANY 适配器连接到电路板、并将 EVM 默认模式写入电路板。 当我这么做时、我可以看到 RFOUTAP 输出5.48GHz 时的功率为-2.08dBm、尽管它本来应该是在3dBm 的条件下输出6GHz 的。

我已经尝试将 VCO 更改为9GHz 并校准 VCO、但这并没有改变我在微波分析仪上看到的值。  我注意到 VCO 倍频器确实工作正常、它在-22dBm 下的输出为~11GHz。 我有多个 LMX2820EVM 电路板、我已使用相同制造商设置、并获得了相同的结果。

我不确定是在 TICS Pro 软件中缺失了某些内容、还是设置有问题。 如有任何帮助,将不胜感激。  

*我已经包含了我的设置和结果的一些图像

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    锁定检测 LED 亮起、表示 PLL 已锁定。

    您的频谱分析仪跨度是9GHz、您是否可以将中心频率设置为6GHz 和跨度= 1MHz、然后再次检查频率? 此外、您是否同步了信号发生器和频谱分析仪? (将测试设备的其中一个10MHz 参考输出连接到其他设备的10MHz 参考输入)

    电缆损耗可能会导致较低的输出功率、您可以尝试使用 SMA 连接器将 EVM 的输出直接连接到频谱分析仪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    我们解决了这个问题。 事实证明、尽管我们的电源指示提供0.2A 的3.3V 电压、但电路板的电源连接不佳、仅提供2V 电压。  

    感谢你的帮助。