主题中讨论的其他器件: USB2ANY
我在使 LMX2820EVM 板输出设置频率时遇到问题。
我按照用户指南中关于该板的设置说明进行操作(100MHz 参考时钟、3.3V 电源、RFOUTAP 连接到一个 微波 分析仪、RFOUTAN 端接一个50 Ω 电阻)。 然后、我使用 TICS Pro 通过 USB2ANY 适配器连接到电路板、并将 EVM 默认模式写入电路板。 当我这么做时、我可以看到 RFOUTAP 输出5.48GHz 时的功率为-2.08dBm、尽管它本来应该是在3dBm 的条件下输出6GHz 的。
我已经尝试将 VCO 更改为9GHz 并校准 VCO、但这并没有改变我在微波分析仪上看到的值。 我注意到 VCO 倍频器确实工作正常、它在-22dBm 下的输出为~11GHz。 我有多个 LMX2820EVM 电路板、我已使用相同制造商设置、并获得了相同的结果。
我不确定是在 TICS Pro 软件中缺失了某些内容、还是设置有问题。 如有任何帮助,将不胜感激。
*我已经包含了我的设置和结果的一些图像