This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:为何我无法读取 LMX2820

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1245833/lmx2820-why-i-can-not-read-lmx2820

器件型号:LMX2820

您好!

我在电路板上安装了四个 LMX2820合成器。 我为 LMX2820的每个引脚使用了四个 CE 信号和四个 CS#信号。 我仅使用一个 SDI 信号和一个 MUXOUT 信号来控制所有这些信号。

例如、我通过启用相关的 CE 信号和 CS#信号来选择一个合成器、  然后发送 SDI 信号对其进行编程。 它适用于 SDI 信号。 GUI 上的寄存器值看起来像编程过的、并且我可以看到输出看起来像我想要的。  但是、当我想通过点击 GUI 上的"Read resgiter"回读寄存器信息时、我会看到寄存器变为0。 我检查了 LMX2820上的 MUXOUT 引脚、波形看起来很好。 您能告诉我为什么我无法读取寄存器值吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、

    需要注意的几件事:

    1.如果 CS#为低电平,您仍然可以对设备进行编程。

    在 您关闭器件电源时、MUXout 引脚确实会变为三态、但在我们的 EVM 电路板上、CE 引脚连接高电平。  因此、请确保不从其读取的其他器件的 MUXOUT 引脚为三态(高阻抗)

    3. 我在我们的 EVM 上尝试过这个,它工作正常。