请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2820 您好!
我在电路板上安装了四个 LMX2820合成器。 我为 LMX2820的每个引脚使用了四个 CE 信号和四个 CS#信号。 我仅使用一个 SDI 信号和一个 MUXOUT 信号来控制所有这些信号。
例如、我通过启用相关的 CE 信号和 CS#信号来选择一个合成器、 然后发送 SDI 信号对其进行编程。 它适用于 SDI 信号。 GUI 上的寄存器值看起来像编程过的、并且我可以看到输出看起来像我想要的。 但是、当我想通过点击 GUI 上的"Read resgiter"回读寄存器信息时、我会看到寄存器变为0。 我检查了 LMX2820上的 MUXOUT 引脚、波形看起来很好。 您能告诉我为什么我无法读取寄存器值吗?
谢谢。
魏