您好、TI 团队、
由于我是第一次使用时钟 发生器 IC、因此我想到了以下问题。
以下我对 CDCE6214WRGERQ1的提问、您能解释一下吗?
当我看到 CDCE6214WRGERQ1的 EVB 原理图时、我发现 OUTx_P 和 OUTx_N 线路包含一系列 0欧姆电阻器和0.1uf 电容器 已连接。
确定它们是否必须在设计中实现。 如果回答是肯定的、我可以知道使用0 Ω 电阻器和0.1 μ F 电容器的原因。
主要是我想知道的0.1uf 电容的作用。

2. OUT1_P 和 OUT1_N 可以用作 类似于 LVDS 的/LP-HCSL/ LVCMOS 输出。
在 CDCE6214WRGERQ1的 EVB 中、OUT1通道不包含串联电容器、是否 在 EVB 中仅将其配置用于 LVCMOS 用途? 请确认。
如果我们要将 OUT1 通道用作 类似 LVDS /类似 LP-HCSL、 那么我们需要像 EVB 中的 OUT2和 OUT4通道那样添加串联电阻器和串联电容器? 请 确认。
3. 我们能否在 OUT_P 和 OUTN 通道之间使用单个100 Ω 电阻器,或者需要根据 CDCE6214WRGERQ1 EVB 提供分裂端 接(2个49.9 Ω 和0 Ω 接地选项)
如果答案是分裂端接电阻 (2x 49.9欧姆),我可以知道原因。

4. CDCE6214TWRGETQ1 IC 未使用的 OUT_P 和 OUT_N 通道我们可以保持开路或连接到一个测试点吗?
如果答案为"否"、请建议完成未使用的 OUT_P 和 OUT_N 通道的终止过程。
谢谢。此致、
Murali Penta.