This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:如何初始化和编程62005

Guru**** 2385540 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1251336/cdce62005-how-to-init-and-program-62005

器件型号:CDCE62005

您好、我想使用我自己的电路对 CDCE62005进行初始化和编程。 但现在我有一些问题。

第一、不知道芯片本身的外围电路是否正确、不能确认芯片是否能正常工作、 而且在芯片手册中没有办法验证芯片是否正常工作、请帮我检查电源电路是否正确、引脚配置是否正确。

第二、芯片上电后、转到读取寄存器8、返回的数据全部为零。 我使用模式0的 SPI 时序、/power_down 引脚和/SYNC 引脚被挂起、但我测量它们的功率等级为逻辑0。

根据产品说明书、当芯片上电并且 power_on_reset 操作完成后、它将自动进入校准保持模式、在该模式下 spi->on、所以我认为不需要控制/program /sync /rel 引脚。  由于我只需要对芯片的 RAM 和 EEPROM 进行操作、这种配置是否正确?

请帮我  ,谢谢!

  这里是一些有关我的电路的信息、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hank 您好、  

    Unknown 说:
    我无法确认芯片是否能正常运行、也无法验证芯片是否正常运行

    为了确保我理解、  
    您尝试对器件进行编程、并且看不到任何输出。 您是否已确保写入 VCO 校准位? 如果您尚未执行校准、VCO 校准将不会启动、并且您将不会看到任何输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente、

    如果 VBB 输出为1.7V、是否表示该芯片工作正常? 现在的问题是、在我写入 register6时、SDI 行不会更改。

    • 现在我的原理图是这样、有什么漏掉的东西吗?

    • 所以我非常怀疑这个芯片是否工作不正常、导致加电后 RAM 无法读写

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente、

    你能帮我解决我的 VBB 问题吗?

    还有一个问题、是写入 VCO 位以将 PD 引脚设置为高电平-低电平-高电平、然后将 ENCAL_MODE 设置为0的过程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hank 您好、  
    VBB 范围如下所示:

    因此、1.7V 是正常值。

    通过从 L -> H 切换 R6[22](ENCAL 位)、然后从 H 切换 R8[7]-> L 来完成 VCO 校准。  

    也可以使用上述方法来完成替代 VCO 校准^: