Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005
您好、我想使用我自己的电路对 CDCE62005进行初始化和编程。 但现在我有一些问题。
第一、不知道芯片本身的外围电路是否正确、不能确认芯片是否能正常工作、 而且在芯片手册中没有办法验证芯片是否正常工作、请帮我检查电源电路是否正确、引脚配置是否正确。
第二、芯片上电后、转到读取寄存器8、返回的数据全部为零。 我使用模式0的 SPI 时序、/power_down 引脚和/SYNC 引脚被挂起、但我测量它们的功率等级为逻辑0。
根据产品说明书、当芯片上电并且 power_on_reset 操作完成后、它将自动进入校准保持模式、在该模式下 spi->on、所以我认为不需要控制/program /sync /rel 引脚。 由于我只需要对芯片的 RAM 和 EEPROM 进行操作、这种配置是否正确?
请帮我 ,谢谢!
这里是一些有关我的电路的信息、