Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM, LMX2820
您好!
我们将 LMX2820用于5G 测试设备、并基于 LMX2820EVM 设计解决方案、现在、我们测试了一些 LMX2820闭环噪声是否出错、波形如下:
正常噪声波形:

误差 噪声波形:

请告知我们为何会出现上述问题? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM, LMX2820
您好!
我们将 LMX2820用于5G 测试设备、并基于 LMX2820EVM 设计解决方案、现在、我们测试了一些 LMX2820闭环噪声是否出错、波形如下:
正常噪声波形:

误差 噪声波形:

请告知我们为何会出现上述问题? 谢谢。
您好、Vicente:
请参阅以下.TCS 文件和我们的测试报告、谢谢。
e2e.ti.com/.../LMX2820--comparison--test-environment--and-result.docx
尊敬的 Zhang:
在我看来、这不是 VCO 问题、您可以验证客户的测试设备是否可以支持。
1.使用 EVM 默认配置、锁定到6GHz。
2.然后将 CP 增益从14mA 更改为三态
3.测量相位噪声可以将其与数据表进行比较。
如果它确实不是 VCO 问题、则要么是输入路径问题、要么是 PLL 问题。 要进行调试、我们需要一个非常好的相位噪声源、而 VCXO 是不够的。
您好!
请参阅以下测试结果:
1. CP Gaim 到 Tri-state 测量 VCO 的相位噪声,所得结果如下。 由于 VCO 漂移、10K 偏移内无法跟踪。 与数据表比较,只有-107.78@10K 比数据表-110.3@10K 差。

2. 下面所示 VCXO 的相位噪声已经足够好了。 根据 公式:-164.68+20*LG(2000/100)=-29.11。 存在大约10dB 的裕度。