This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820的闭环噪声问题

Guru**** 2510355 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1249329/lmx2820-the-closed-loop-noise-issue-for-lmx2820

器件型号:LMX2820

您好!

我们将 LMX2820用于5G 测试设备、并基于 LMX2820EVM 设计解决方案、现在、我们测试了一些  LMX2820闭环噪声是否出错、波形如下:

 正常噪声波形:

 误差 噪声波形:

请告知我们为何会出现上述问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:  
    您能否与我们共享您的.tcs (配置)文件、以便我们可以查看以便更好地了解正在发生的情况?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    请参阅以下.TCS 文件和我们的测试报告、谢谢。

    e2e.ti.com/.../LMX2820--comparison--test-environment--and-result.docx

    e2e.ti.com/.../4370.config.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    EVM 中存在 BOM 问题、请更改以下电容器以改善带内噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看测试报告和原理图、我们在根据您的通信修改解决方案时没有改进之处、

    您能不能 评论一下 哪 种规格? 我们可以测试一下、我们可以确认器件问题或设计问题吗?

    我们可以提供波形和测试结果 tahnks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    这两个电容器是 EVM 中的唯一误差。  

    请澄清、 您的测试结果是来自 EVM 还是客户电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户 EVM 中使用了故障器件、结果是相同的、 因此我们想知道是否有任何 方法可以确认这是器件问题还是设计问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    在我看来、这不是 VCO 问题、您可以验证客户的测试设备是否可以支持。

    1.使用 EVM 默认配置、锁定到6GHz。

    2.然后将 CP 增益从14mA 更改为三态

    3.测量相位噪声可以将其与数据表进行比较。  

    如果它确实不是 VCO 问题、则要么是输入路径问题、要么是 PLL 问题。 要进行调试、我们需要一个非常好的相位噪声源、而 VCXO 是不够的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下测试结果:

     1. CP Gaim 到 Tri-state 测量 VCO 的相位噪声,所得结果如下。 由于 VCO 漂移、10K 偏移内无法跟踪。 与数据表比较,只有-107.78@10K 比数据表-110.3@10K 差。

    2. 下面所示 VCXO 的相位噪声已经足够好了。 根据 公式:-164.68+20*LG(2000/100)=-29.11。 存在大约10dB 的裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    VCO 相位噪声看起来不错。

    我相信您的 VCXO 输出可直接连接到 EVM、您能否使用示波器来测量 C34之前的电压摆幅?

    您是否测量了 VCXO 的相位噪声? VCXO 的控制电压来自哪里?