This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 抖动参数

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, LMK6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1255347/jitter-parameter

主题中讨论的其他器件:TUSB9261LMK6C

大家好、

 

我的客户正在寻找可以与 USB 转 SATA 桥接器(TUSB9261)配合使用的振荡器。 但是市场上的振荡器产品说明书中的大多数都没有指明抖动参数。 您会建议如何确定振荡器的抖动吗? 是否可以通过另一个参数进行估算?

仅供参考、我指的规格是总抖动、 随机抖动和峰峰值抖动。

此致、

黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi、  

    我看过了 TUSB9261的振荡器抖动要求、我相信 LMK6C 符合这些规范。 我不确定如何计算 JTF 1 Σ 值、但它确实以很好的裕度满足了峰峰值抖动要求。  

    此致、  

    康纳