Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, LMK6C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TUSB9261、 LMK6C大家好、
我的客户正在寻找可以与 USB 转 SATA 桥接器(TUSB9261)配合使用的振荡器。 但是市场上的振荡器产品说明书中的大多数都没有指明抖动参数。 您会建议如何确定振荡器的抖动吗? 是否可以通过另一个参数进行估算?
仅供参考、我指的规格是总抖动、 随机抖动和峰峰值抖动。
此致、
黑海市