This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:线性调频脉冲生成频率锁定时间问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1254813/lmx2492-chirp-generation-frequency-locking-time-issue

器件型号:LMX2492

大家好、

频率 合成器 配置 为 LMX2492+CHC2442、 可生成      时间 间隔 为 204us、   带宽 为 50MHz 的线性调频脉冲信号。  我们的 担忧 是 、 在  204us 的 持续时间内    、我们需要遍历  整个 50MHz 带宽。    LMX2492是否 需要     对 每个 频率 点执行频率锁定?    已知           LMX2492单个频率点的锁定时间  约为 100us。    我们如何        在  204us 持续时间内对每个频率点实现频率锁定?  显然、  锁定 时间 是 不 允许的。  此外、  您能否  解释一下            使用 LMX2492的线性调频脉冲信号的生成机制和具体工作原理?    非常感谢 !

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    我不认为它是锁定、而是更像转换。  因此、不需要在每一步执行频率锁定。  斜坡每1/FPD 时间阶跃更新一次频率、因此这比 PLL 锁定的速度快得多。

    它的工作方式是增加 N 分频器中的分数分子、因此必须通过环路滤波器。  这样、它会限制压摆率、但204us 内的50MHz 或大约0.25MHz/us 应该不成问题。

    此致、

    迪安