Other Parts Discussed in Thread: LMX2492
大家好、
频率 合成器 配置 为 LMX2492+CHC2442、 可生成 时间 间隔 为 204us、 带宽 为 50MHz 的线性调频脉冲信号。 我们的 担忧 是 、 在 204us 的 持续时间内 、我们需要遍历 整个 50MHz 带宽。 LMX2492是否 需要 对 每个 频率 点执行频率锁定? 已知 LMX2492单个频率点的锁定时间 约为 100us。 我们如何 在 204us 持续时间内对每个频率点实现频率锁定? 显然、 锁定 时间 是 不 允许的。 此外、 您能否 解释一下 使用 LMX2492的线性调频脉冲信号的生成机制和具体工作原理? 非常感谢 !
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里