This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:LMK03318 IBIS 仿真。 LVDS 输出在接收器上的位置。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1252893/lmk03318-lmk03318-ibis-simulation-what-the-lvds-output-shall-be-on-the-receiver

器件型号:LMK03318

您好!

我使用 LMK03318 IBIS 进行时钟仿真。 我使用一种简单的交流耦合方法将 LMK03318输出连接到我的控制器。 它在控制器侧具有1.2V 偏置 Vcm。

列出的所有详细信息。 差分输出峰峰值摆幅应介于500mV 到900mV 之间。 我认为控制器端的输入在1.2V 直流偏置时也应该是500mV 到900mV。

但控制器侧的仿真结果如下图所示。 差分摆幅为1.4V。 直流偏置不是1.2V。 控制器 IBIS 模型输入设为 LVDS、无100 Ω 内部终端。 但是如果我将输入设置为具有100欧姆内部终端的 LVDS。 差分摆幅为550mV、无1.2V 直流偏置、如第三个图所示。 它仍然不正确。

仿真中有什么问题。 我有什么误解吗? 如果我弄错了。 我将在 LMK03318和控制器侧看到 LVDS 信号是什么。

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shu:  

    我相信您正在使用的终端方案是正确的、我应该能够在明天运行具有相同终端的 IBIS 模型并进行确认。 我将 尽快发送另一个更新。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    有任何更新?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shu:  

    很抱歉造成延迟、我在相同端接的情况下运行 IBIS 仿真、可以看到输出达到1.2V 偏置、并且 R3上的峰峰值摆幅约为500mV。 我使用在50 MHz 下运行的1.8V AC-LVDS IBIS 模型。 请注意、在我的仿真中、收敛到正确的偏置点需要大约50微秒、因为交流耦合电容器需要一些时间。  

    此致、  

    康纳