Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
我们一直在生产线中使用该 LMX2595、这是我们第一次看到输出功率在13.3GHz 至14GHz 之间下降。
首先、我们使用评估板测试了 lmx2595、然后我们制造出包含更多射频组件的电路板。
在该组件之后、我们使用具有输入开关的射频链在 PLL 的输出或输入信号之间进行选择。 我们的500MHz 工作频率高达18GHz。
射频链(包含开关)与外部输入信号一样工作,但当我们使用来自 PLL 的信号时,我们有问题,特别是在 T = 70ºC。 我们不会遇到40ºC º 和25ºC º 之间的问题。
电阻器和电容器在布局上靠近 LMX
你是不是很善良地告诉我我们有一个问题与 LMX2595在高温?
如果您给我发送一封电子邮件、我将发送正在使用的原理图。 我尝试添加图片/文件、但无法粘贴此信息。
我有查询号码:CS1878061
此致
卡门