This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:lmx2595RHAT

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1249061/lmx2595-lmx2595rhat

器件型号:LMX2595

我们一直在生产线中使用该 LMX2595、这是我们第一次看到输出功率在13.3GHz 至14GHz 之间下降。

首先、我们使用评估板测试了 lmx2595、然后我们制造出包含更多射频组件的电路板。

在该组件之后、我们使用具有输入开关的射频链在 PLL 的输出或输入信号之间进行选择。 我们的500MHz 工作频率高达18GHz。

射频链(包含开关)与外部输入信号一样工作,但当我们使用来自 PLL 的信号时,我们有问题,特别是在 T = 70ºC。 我们不会遇到40ºC º 和25ºC º 之间的问题。


电阻器和电容器在布局上靠近 LMX


你是不是很善良地告诉我我们有一个问题与 LMX2595在高温?

如果您给我发送一封电子邮件、我将发送正在使用的原理图。 我尝试添加图片/文件、但无法粘贴此信息。

我有查询号码:CS1878061

此致

卡门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carmen、  
    请参阅此主题: LMX2595:功率级别随温度的变化-时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    我们在大约30个产品单元中使用 LMX2595、我们知道当温度较高时、输出功率会下降。

    我们将其与具有变量传感器的射频链一起使用。 问题是、在该单元中、在13.5至14 GHz 之间、我们无法对其进行补偿

    借助开关、我们可以在外部信号或 lmx2595输出(CAL1或 PLL)之间进行选择

    使用 PLL (LMX2595)时为14.5-15GHz、输出功率略高于13.75GHz

    在其他单元中、两个晶粒在70ºC μ m 处是平坦的。 μ 70ºC 和 PLL 的其他单元示例

    这是我们在 LMx2595中使用的原理图

    在13.75 GHz 时、其中一个 R 或 C 可能是问题的根源?

    此致

    卡门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carmen、

    您是不是想回答一些问题、但并非所有装置在13.5GHz - 14GHz 下的功耗都较低? 该问题仅在70°C 时发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是唯一一个在13.25和13.9GHz 之间具有较低功率的单元。 在14GHz 时、它上升了。 请查看带红色圆圈的图片。

    我们在超过30个单元中使用了 lmx2595、而且在高温下、这是唯一一种采用这种类型谷底的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处是更详细地介绍输出的原理图。

    可能某组件或某些组件在13.25-13.75 GHz 下工作不正常。

    哪些 R 或 C 是决定输出功率的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carmen、

    R 和 C 都将影响输出功率。 我们在 EVM 中使用"宽带"电阻器和电容器。

    在原理图中、您有一个 C 支持两个 R。在您的布局中、它应与下面类似、R 和 C 在同一个焊盘上连接在一起。 如果 R 未 在同一焊盘上连接、我们 需要两个 C。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试图提高我的单位输出功率,我更换了10nF (在 Ceramics 520L103KT...) 70ºC μ A 时的功耗仍然很低。

    在其他单元中、我不存在这个问题。

    使用这款产品、70 ºC 和13.75GHz 时的功耗降低了4.5dB。

    在 T 25ºC 和 T - 40ºC 下运行良好

    如何提高13.75GHz 时的功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carmen、

    没有专门的寄存器来修整特定频率下的输出功率。 如果 OUTx_PWR 无法使输出功率恢复到所需值、我没有其他意思来调整功率。 我们需要试错式调试来查看导致这种功率下降的是哪种硬件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我已经检查了 LMX2595标签、并且看到"LMX2595:关于带电感上拉的 LMX2595输出功率、数据表中给出的值为7dB。"  

    频率为15GHz 时、此标签的输出功率较低。 您给出了两种可能的解决方案:

    - CS 从 0.3pF 变为更高的值

    保持 RFoutB 悬空。

    Cs 为10nF。

    我没有将 RFoutB 连接到电源、可能会有所帮助。 去连接 R2和 R5?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carmen、

    您不使用 RFoutB、实际上在 RFoutB 上不需要这些组件。 我还认为、在您的软件中、您需要关闭 RFoutB 的电源。 因此、这些组件不应对 RFoutA 的输出功率产生任何影响。 将它们从板上移除无论如何都是一个好主意、看看我们是否幸运。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我试图模拟 R2和 R5 、输出功率仍然很低。

    在其他30个单元中、我们在所有频率下都保留 OUTA_PWR = 31。
    数据表显示在13.3和14.3GHz 之间的高温 OUTA_PWR = 15。

    如果我将 OUTA_PWR = 15更改为13.75GHz 时的输出功率是否会增加?

     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carmen、

    我测试了两个电路板、其中一个可以在 13.3 - 13.775GHz 输出中使 OUT_PWR = 15通电。 值得一试