This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:锁定检测

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1256681/lmx2582-lock-detect

器件型号:LMX2582

您好!

我们面临与 LMX2582锁定检测有关的问题。

锁定检测指示 PLL 处于锁定状态、即使不处于锁定状态(输出频率不正确)。

我们如何才能解决该问题?

谢谢。

罗内尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronel、

    请提供您的寄存器配置。 您的输入时钟频率和格式是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入 CLK 由50MHz VTCXO 参考提供、器件型号- LFVCXO066860Bulk。  

    我想 说明的是、当 PLL 处于锁定状态时、它提供了良好的 PN 性能-从1kHz 到100MHz 的积分为51dBc。  

    配置为:

    R70 0x460000
    R69 0x450000
    R68 0x440489
    R64 0x400377
    R62 0x3E0000
    R61 0x3D0000
    R59 0x3B0000
    R48 0x3003FC
    R47 0x2F08C0
    R46 0x2E1FA3
    R45 0x2D0003
    R44 0x2C0000
    R43 0x2B000B
    R42 0x2A0000
    R41 0x29000A
    R40 0x280000
    R39 0x278204
    R38 0x260024
    R37 0x254000
    R36 0x240811
    R35 0x23021B
    R34 0x22C3EA
    R33 0x212A0A
    R32 0x20210A
    R31 0x1F0401
    R30 0x1E00F4
    R29 0x1D0084
    R28 0x1C2924
    R25 0x190000
    R24 0x180509
    R23 0x17B042
    R22 0x162300
    R20 0x14012C
    R19 0x130965
    R14 0x0E0FFC
    R13 0x0D4000
    R12 0x0C7001
    R11 0x0B0018
    R10 0x0A10D8
    R9 0x090B02
    R8 0x081084
    R7 0x0728B2
    R4 0x041943
    R2 0x020500
    R1 0x01080A
    R0 0x00221C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronel、

    请设置 LD_TYPE = 1、该设置将检查 Vtune 电压以确保确实已锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    现在它确实起作用了。  

    我们断开了环路滤波器、现在 LD 指示 PLL 未处于锁定状态-因此它可以正常工作。  

    谢谢。

    罗内尔