This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:相位噪声数据问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1259677/lmx2820evm-phase-noise-data-issue

器件型号:LMX2820EVM

大家好、

用户已经参考开发板手册建立了一个测试环境、但是实际的相位噪声结果与手册中给出的结果相差大约16dB。

测试环境如下:

电源:KEYSIGHT E36313A  3.3V/0.6A

参考资料来源:LEYSIGHT PSG 100M    

仿真软件:TICS Pro

信号分析器:CEYEAR 4141F

测试频率点:6GHz

测试相位噪声点:10KHz 频率偏差  

实际测试结果为-100dBc/Hz@10kHz、理论结果为-116dBc/Hz@10kHz。 为什么差异如此之大 ?是否有办法加以改进?  

您能帮忙看看这个问题并提供一些建议吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  
    您能否提供一段源代码?  

    此致、  

    维森特