This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:提高50MHz / 204us 线性调频脉冲线性度质量

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, PLLATINUMSIM-SW, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1255790/lmx2492-50mhz-204us-chirp-linearity-quality-improvement

器件型号:LMX2492
主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SWLMX2594

大家好、

对于     LMX2492+CHC2442额定的线性调频脉冲信号、 频率 .vs.  时间 线性调频脉冲 线性度   对 我们的 应用至关重要。   然而,  根据 一些 经验,  实际 生成的 线性调频脉冲 线性 质量 会  受到  环路 滤波器 配置 和 电荷 泵 增益       的影响,同样的环路滤波器配置, 线 性调频脉冲线性 会  更好地 随着  电荷 泵 增益       的提高,但相位噪声会相应地降级。  我们 还      尝试了几个线性调频脉冲斜升段、 但          在     204us 的时间间隔 和    50MHz 的带宽下、线性调频脉冲信号似乎没有明显的线性改善。         "TICS Pro"的 TI 官方 PLL 设计工具   对 单 CW 频率 锁定 配置有效、 但 我们  不 知道  如何     用 它来提高线性调频脉冲线性度。   考虑到  线性调频脉冲线性 可能 是  瞬态 响应、      为  获得出色的  线性调频脉冲线性 质量 成就、缺少设计指南。   因此  、您能否  为 我们提供       通过    同时提供更好的相位噪声来提高线性调频脉冲线性度    的指导、它应该包括环路 滤波器 配置   、电荷泵增益、 线性调频脉冲 扩 频段 和 其他  未 提到的因素。  它  很 有希望   发挥作用。  谢谢!

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    TICSPRO 是一款设定这些斜坡的极佳工具、但是它并不设计环路滤波器。  PLLatinum Sim 工具(ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW)可以做到这一点。

    如果环路带宽太窄、则线性度会更差。  此外、当线性调频脉冲的频率急剧下降时、这可能会导致一些问题。

    本文可能对您有所帮助。

    此致、

    迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好!

    感谢您的支持。

    但是、   已知  "PLLatinum Sim tool"  将  设计  环路 滤波器。

    不过 、我们的 重点在于    如何  提高 线性调频脉冲 线性度、   据了解 、      要 实现 出色的  线性调频脉冲线性度 质量、相关设计指导缺失 。   因此、  您能否  为 我们提供   有关        在改善相位噪声的同时改善线性调频脉冲线性    的指导、它应包括环路 滤波器 配置   、电荷泵增益、 线性调频脉冲 斜升 段 和   未 提及的其他因素。  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    您可能会发现此应用手册有用:

    https://www.planetanalogue.com/optimizing-loop-filter-bandwidth-for-modulated-pll-ramping-waveforms/?page_number=2

    此外、在提供 环路 滤波器 配置、 电荷 泵 增益和 线性调频脉 冲斜升 段方面、我需要:

    1. 输入参考频率

    2. 提升起始频率

    那么我可以提出

    此致、

    迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好!

    感谢 您  的 回复、 我们  引述了 一篇论文  、仔细阅读  、然而、它     引入了线性调频脉冲       生成公式 、并展示了实际的 LMX2942          线性调频脉冲生成样本。对于我们有关如何提高线性调频脉冲线性度      的关注问题、似乎没有答案。

    不过 、我们的 重点在于    如何  提高 线性调频脉冲 线性度、   据了解 、      要 实现 出色的  线性调频脉冲线性度 质量、相关设计指导缺失 。   因此、  您能否  为 我们提供   有关        在改善相位噪声的同时改善线性调频脉冲线性    的指导、它应包括环路 滤波器 配置   、电荷泵增益、 线性调频脉冲 斜升 段 和   未 提及的其他因素。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    您尚未提供输入基准频率或斜坡启动频率、因此我将根据我们的 LMX2594 EVM 包含一些内容。

    说明请访问:  www.ti.com/.../snau160e.pdf

    所谓较高的电荷泵增益将降低相位噪声是不正确的。  PLL 相位噪声随着电荷泵增益的提高而改善、并允许更宽的环路带宽。  然而、如果您只增加电荷泵增益、而不重新设计环路滤波器、那么您可能会看到未优化的反应、这可能会给人一种错误印象、即设计更高的电荷泵电流会使相位噪声性能降低。

    输入基准频率= 100 MHz

    斜升 启动 频率: 10000 MHz

    斜升停止频率: 10050 MHz

     240 MHz 增益:VCO/V

    我所做的就是采用 LMX2492 EVM 设计、增加环路带宽、以获得更好的线性度。  然后、我在 TICSPRO 上创建了一个长204 μ s 的50 MHz 线性调频脉冲 (但我没有测量)。  附件是 PLLatinum Sim 文件、TICSPRO 文件和一些图片。

    为了提高线性调频脉冲的线性度、我的建议是增加环路滤波器的环路带宽。  随附了 PLLatinim Sim 和 TICSPRO 的一些屏幕截图。

    此致、

    迪安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、您好!

    感谢  您  关于 线性调频脉冲 线性 改进 的建议、这 将 增加  环路     抖动器的环路带宽。   但是 、我们      尝试了600kHz/800kHz/ 1MHz    的环路带宽、确实发现 FRAC_ORDER 和 电荷 泵 增益  会影响   相位 噪声 和  线性调频脉冲线性 性能。   考虑到       您 还 提到的电荷泵增益修改 会    影响环路带宽、 因此    线性调频脉冲                 线性改进似乎比预期的要复杂、您能否为我们提供更多关于      同时改善相位噪声的线性调频脉冲线性改进的指导、 它 应 包括 环路 滤波器 配置。  电荷 泵 增益、 线性调频脉冲 斜升 段 和   未 提及的其他因素。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    线性度和相位噪声相互矛盾。 为了获得更好的线性、我们需要更高的环路带宽。 但是、一旦我们打开宽环路、分数杂散问题将变得更糟。 因此、相位噪声很差。

    如果同时需要 VCO 频率、则可以考虑使用 DAC 来控制 VCO 频率、但频率精度会降低。

    切合实际、并不同时存在良好的线性度和良好的相位噪声。

    Dean 提供了一个示例设计、如果您认为线性度还不够、请尝试一下、然后返回给我们测试结果。