主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SW、 LMX2594
大家好、
对于 LMX2492+CHC2442额定的线性调频脉冲信号、 频率 .vs. 时间 线性调频脉冲 线性度 对 我们的 应用至关重要。 然而, 根据 一些 经验, 实际 生成的 线性调频脉冲 线性 质量 会 受到 环路 滤波器 配置 和 电荷 泵 增益 的影响,同样的环路滤波器配置, 线 性调频脉冲线性 会 更好地 随着 电荷 泵 增益 的提高,但相位噪声会相应地降级。 我们 还 尝试了几个线性调频脉冲斜升段、 但 在 204us 的时间间隔 和 50MHz 的带宽下、线性调频脉冲信号似乎没有明显的线性改善。 "TICS Pro"的 TI 官方 PLL 设计工具 对 单 CW 频率 锁定 配置有效、 但 我们 不 知道 如何 用 它来提高线性调频脉冲线性度。 考虑到 线性调频脉冲线性 可能 是 瞬态 响应、 为 获得出色的 线性调频脉冲线性 质量 成就、缺少设计指南。 因此 、您能否 为 我们提供 通过 同时提供更好的相位噪声来提高线性调频脉冲线性度 的指导、它应该包括环路 滤波器 配置 、电荷泵增益、 线性调频脉冲 扩 频段 和 其他 未 提到的因素。 它 很 有希望 发挥作用。 谢谢!
此致、
切里