Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
您好、TI!
我当前正在使用 PLLattinnum 仿真工具来预测 LMX2594的杂散行为。 通过此工具、我们可以知道以下类型的虚假行为:
1. FPD_pluse
2. FPD_ 泄漏
3.智能大厦系统
4.初级析因
5.分运费
6. MASH_Linear
7. MASH_Nolinear
8. fvco% fpd
9. Fvco% osc
10.输出百分比 osc
目前、我可以通过工具预测大多数尖峰、但仍然有一些尖峰、我不知道如何计算预测、
例如:
Prim 发散、我可以通过使用 PLLaltinnum sim 的提示计算 FPD% Fden 来预测这些杂散是这种情况的偶数或奇次谐波、
然而
根据 PLLaltinnum 仿真的提示、计算辅助方法的 FPD% Fden、但仿真数据与实际仿真数据不对应。 为什么?
我举一个例子。 我想获取 fout=4851.1、fpd=200MHz、osc=100MHz、fden=1000、如图1中所示

图1
通过工具提示、我知道 Prim Factor=FVCO% Fden=9702.2% 1000=200kHz。
模拟结果显示,初级阶乘为200kHz ,其较高的谐波是正确的。( 图2)


图2
通过工具提示、我可以知道 subfactor=FVCO% Fden=9702.2% 1000=200kHz、
然而,模拟结果显示子阶乘为100kHz 及其高次谐波,这与工具计算出的方法不一致。(图3)


图3
我尝试过其他频率、由 Primer 阶乘计算出的结果与仿真结果一致。 然而、由子析因计算出的结果和仿真结果并不一致。 请告诉我子析因的正确计算方法。 我需要通过计算预测这些杂散、然后使用其他方法来消除或减少它们。
祝你一切顺利。